This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7763:低频 PWM 信号

Guru**** 2813635 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7763

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/671394/iso7763-low-frequency-pwm-signal

器件型号:ISO7763

尊敬的所有人:

我们的客户希望使用 ISO7763来隔离 PWM 电机控制信号。

它应该具有一个具有高占空比和低占空比的大约 kHz 信号。  ISO7763会不会有任何问题?

我不认为是这样、因为 d/s 表示它可以在"0Mbps"启动时使用。

但请您确认。

谢谢、致以诚挚的问候
Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Martin:

    对于 ISO7763、只要信号的脉冲宽度大于10ns、数据速率可以是直流到100Mbps 的任意占空比。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao