This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7710:60Hz 的启动时间/上电频率

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO7710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/670902/iso7710-start-up-time-power-up-with-60-hz

器件型号:ISO7710

团队、

ISO7710的最大启动时间是多少?
是否可以使用交流电压60Hz 为器件供电、同时仍然通过隔离栅获取信号?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    ISO7710最坏情况下的启动时间为180µs μ s、典型值可能远低于该值。

    我不确定我对您的交流电压问题的理解是否很好、您能详细说明一下吗>? ISO7710的建议工作电压为2.25V 至5.5V、而绝对最大电压为-0.5V 至6V、这表示您只能为器件正常运行施加2.2V 至5.5V 的正电压。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Koteshwar、

    其理念是使用 ISO7710替代光耦合器。 要隔离的信号是开关的简单开/关信号。
    交流电源被整流、客户将负责器件的 Vcc 规格、但它不是直流电压源。 如果交流电源不工作、则可选择直流电源。

    基本问题是、当 Vcc 以60Hz 打开/关闭时、信号是否能够穿过隔离栅?
    从最坏的启动时间开始、我想这是可能的、但您对此类用例是否有经验?

    谢谢、致以诚挚的问候
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您分享有关客户应用的更多详细信息。 您提到交流电源已整流、您是否知道它是否也已被滤波? 或者、它是从0V 变为峰值电压(<5.5V)然后变为0V 并重复进行的未滤波脉动直流电吗?

    如果是后者、器件将在电源电压低于 UVLO 时关闭、并在电源电压高于 UVLO 时打开。 正如您提到的、180µs μ s 的启动时间不长、数据将通过隔离栅进行传输。

    需要记住的一点是、输入信号(INx)应始终小于电源电压、即 INx <[VCCx+0.5V]。 这意味着、随着电源电压下降、输入信号电压也应下降、以免违反器件规格。 如果注意到这一点、则器件应正常工作。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这对 Koteshwar 非常有用、感谢您的帮助。

    您是否看到持续打开/关闭器件的任何问题(性能下降或此类问题)?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    FRAMziskus、

    ISO7710以60Hz 的速率开启/关闭不应存在任何问题、并且器件性能或寿命不应出现任何下降。


    此致、
    Koteshwar Rao