This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7740:θj -c /Ψjt &最大允许结温值

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7740

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/671319/iso7740-j-c-jt-max-allowable-junction-temperature-values

器件型号:ISO7740

您好!

您能否共享      ISO7740FDWR 的 θj -c /Ψjt 和最大允许结温值。此数据表中不提供此数据。

此致、

Vinothika

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vinothika、

    ISO7740的热性能信息在数据表中给出、如下所示。

    数据表的绝对最大额定值部分下还给出了允许的最高结温。

    此致、

    Koteshwar Rao