This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7841:信号问题

Guru**** 2930720 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7841

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/668225/iso7841-signal-problems

器件型号:ISO7841

您好!

我们使用 ISO7841与  外部传感器进行 SPI 通信隔离。 SPI 速度为4Mhz。
从 MCU 到隔离器以及从隔离器到传感器(连接器和电子器件)的走线完好无损

我们遇到了一个问题,即无法在隔离器的另一侧看到来自 MCU 的信号(SPI - SCL 和 MOSI)。  在另一侧、每次只能看到3V。

有什么可以解决这个问题?



 

此致、

Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    感谢您在 E2E 上提出问题。

    ISO7841默认输出状态为高电平(ISO7841F 默认状态为低电平)、因此我将首先检查 ISO7841的输入功率(Vcc1)。 如果输入功率丢失或信号丢失、ISO7841将输出高电平。 假设您的 Vcc2为3V、这可能是您看到的结果。  

    如果输入侧的电源正常、我将检查 ISO7841引脚上的信号、以仔细检查器件是否已看到它应该看到的信号。  

    如果这两项工作均未完成、现在可能是进行原理图审阅的好时机。 您可以在论坛上发布原理图、我们的团队将对其进行审查。 如果您不愿意在公共论坛上共享原理图、我们可以安排通过 E2E 消息或电子邮件将其私下共享。  

    此致、  

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Robert、

    我在大约一周内没有听到你的声音。 我将假定您能够弄清为什么您无法在隔离器的一侧看到信号。 如果不是这种情况、请回复此主题或启动新主题、我很乐意为您提供进一步支持。

    此致、
    Dan