This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7810:40kHz 下的 ISO 7810/ISO 7842隔离栅使用寿命

Guru**** 2508525 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO7810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/670980/iso7810-iso-7810-iso-7842-isolation-barrier-lifetime-for-40-khz

器件型号:ISO7810

当我想使用 ISO 7810或 ISO 7842构建 IGBT 驱动器、例如"具有增强型数字隔离器的灵活大电流栅极驱动器"、这时有一些问题。 直流电压可能为750V、我以40kHz 的频率切换 IGBT、然后当我想构建直流/直流转换器时、变压器上会有方波输出电压。

我想我要强调的是 ISO 7810/7842 40kHz 的隔离栅。  最大隔离工作电压请参阅 ISO7810数据表中的图1和图2。

图1和图2仅指60Hz。

1. 当我在直流总线电压为750V 时以40kHz 的频率进行开关时,DWW 封装器件的增强型隔离电容器寿命图如何?

2.当 IOS7810/7842隔离层发生故障时,它是否能够关闭(隔离层)?

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frank、

    我们已针对高达10kHz 的频率对 ISO78xx/ISO77xx 系列器件进行了测试、并且未发现任何隔离规格下降。 虽然我们没有40kHz 的数据、但我们希望它支持750V 工作电压。 我们有许多客户在高于40kHz 的各种频率下使用 ISO78xx/ISO77xx。

    关于隔离栅故障模式、请参阅以下白皮书。 它详细描述了 ISO78xx/ISO77xx 的各种故障模式。 谢谢。

    www.ti.com/lit/wp/slyy081/slyy081.pdf


    此致、
    Koteshwar Rao