This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7321C:ISO7321上的不同电源电压

Guru**** 2762685 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7841

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/670378/iso7321c-different-voltage-supply-on-iso7321

器件型号:ISO7321C
主题中讨论的其他器件:ISO7841

您好、专家、

ISO7321/ISO7841能否在我们为 VCC1提供5V 电源和为 VCCO 提供3.3V 电源的情况下工作?

此致、

黎家祥

 

现场应用工程师

德州仪器台湾有限公司

O:+886-2-2175-2582

M:+886-909-262-582

电子邮件:Eric Lai @TI.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    是的、ISO7321、ISO7841和 TI 的大多数其他数字隔离器可以在5V VCC1和3.3V VCC2下运行。 请注意、VCC1和 VCC2电源电压可独立提供其工作电压中的任何电压。 对于 ISO78xx 和 ISO77xx、VCC1和 VCC2可以独立介于2.25V 和5.5V 之间。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao