This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7721:ISO7721连接

Guru**** 2824385 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7721

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/669994/iso7721-iso7721-connection

器件型号:ISO7721

降级器、

我现在使用 ISO7721BDR 隔离器来隔离 CAN 通信。

如果我只将 INB 连接到信号并将 INA 悬空、会怎样呢?

它是否会影响通信质量和 芯片使用寿命。

非常感谢。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Zhengqing:

    只要使用数据表中的有效电源电压施加相应的 VCC (VCC1针对 INA、VCC2针对 INB)、INA 和 INB 可独立施加信号或保持悬空。 这不会对器件性能或使用寿命造成任何影响。 请注意、当输入保持浮动时、其各自的输出(在您的情况下、INA 为 OUTA)将采用 ISO7721数据表表表表2 (功能表)中规定的默认状态。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao