This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7720:ISO7720是否存在老化问题?

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO7720

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/701862/iso7720-is-there-any-aged-deterioration-in-iso7720

器件型号:ISO7720

 大家好、

 我的一位客户正在考虑将 ISO7720用于他们的新接口产品。 以下是他们对 ISO7720的一些问题。 请告诉我您的答案吗?

问题1. ISO7720中是否存在任何严重老化问题?  尤其是开关特性、因为它们关心 它。 换言之、 任何 ISO7720开关特性在老化过程中是否会变得更糟?

问题2. 除了  在建议的运行条件下使用 ISO7720外、客户是否需要注意在设计中使用 ISO7720?

问题3. ISO7720过去是否存在任何故障情况。 他们想知道。 如果出现 故障情况、他们可以使用该信息来避免故障。

 非常感谢您的回答。

 此致、

 Kazuya Nakai。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kazuya-San、

    我很高兴知道您的客户有兴趣在其产品中使用 ISO7720。 请在下面查找我对您列出的问题的评论。

    A1。 器件数据表中提供的规格涵盖了所有因外部因素而导致的变化、包括老化。 在器件的使用寿命内、我们不希望器件违反任何数据表规格。 因此、对于任何规格、尤其是开关特性、数据表限制都不会出现性能下降。

    答2. 从设计角度来看、该器件没有任何特定要求、适用于大多数器件的通用原理图和 PCB 布局指南也适用于 ISO7720。 其中一个重要的指导原则是使 VCC/GND 上的去耦电容器靠近 IC 的引脚并与 ISO7720位于同一层。
    该器件已经具有良好的 EMI/EMC 性能、例如 ESD、EFT、浪涌等 但是、如果客户要求比通常高得多、则客户可能需要额外的外部保护。

    答3. 我们没有听说过任何客户在建议的工作条件下操作器件的故障。

    以上各点应回答您的问题、如果您有任何其他问题、请告诉我。 谢谢你。


    此致、
    Koteshwar Rao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rao、
    感谢您的快速回复。
    我可以再问几个问题吗?

    1. ISO7720/21数据表(SLLSEP3B)第12页图2和4的 X 轴标题是否错误? 我认为标题应该是"安全限制功率(mW)"而不是"安全限制电流(mA)"?

    2.客户机箱中的最高环境温度为+85摄氏度。根据图1图、器件 DW-16封装在 VCC1=VCC2 = 5.5V 的情况下、在温度为最大值时的耗散约为120mA。 我可以理解该图的含义。
    但我不知道在 ISO7720器件中哪种情况下会消耗如此大的电流即使电流是总输入电流、输出电流和 IC 电源电流、也会推荐相应的条件。
    请告诉我如何计算 ISO7720的电流或功耗?

    谢谢、此致、
    Kazuya Nakai。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kazuya、

    请在我的输入下方查找您发布的其他问题。

    1.是的,你的理解是正确的。 图2和4的图 Y 轴应为"安全限制功率(mW)"。 感谢您将此情况告知我们、我们将解决此问题。

    请参阅 ISO7720/21数据表第7页的第6.8节"安全限制值"。 第6.8节说明、如果特定裸片而不是隔离栅发生损坏、则应限制流入器件的电流或整个封装的功率耗散、以避免因过热而损坏隔离栅。 这不是典型的工作条件、而是针对已经发生局部损坏的情况的规范。

    我希望以上几点可以解答您的疑问、如果有问题不清楚、请告知我。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rao、

    非常感谢您的回答。 您的答案非常有用。

    此致、
    Kazuya Nakai。