This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7841:如何设计以通过 EMI 测试

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: ISOW7841

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/702740/isow7841-how-to-design-to-pass-the-emi-test

器件型号:ISOW7841

降级器、

我们的产品是 EV BMS 主板、使用 ISOW7841隔离 SPI 信号。

对于 ISOW7841、我们使用5V 输入电源运行;对于 EMI 测试、我们通常测试 RE、结果在238M 频率下是不良的、大约为60dB、大于正常值38dB。我们研究了 SLLA368A 文件、因此有3个问题:

  1. 如果使用 Y2 CAP、对238M 频率点的影响如何?如果可以、Pls 会向我们提供完整的器件型号。
  2. 如果使用扩展内部参考层来创建拼接电容、如下图所示、如何使用两个隔离 GND 层 GND1和 GND2 来创建拼接电容?SLLA368A 说过、使用 GND1和 VCC2、这是可以的?
  3. 要 计算 Ci、我们应考虑两个 GND1和 GND2的重叠区域、是否需要考虑 GND1层或 GND2层的自区域?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您使用 E2E 论坛和评估 ISOW7841。 请在我的输入下方查找您发布的问题。

    Y2上限在低于200MHz 的频率下最有效。 对于高于200MHz 的频率、它仍有一些小的改进。 任何电容大于100pF 的 HV Y2 SMD 电容都应良好。 这也有利于电容的泄漏电感较低。

    2、任何一端到另一端任何电源层的电源层都可以创建层间拼接电容器。 这主要是因为、所有直流源都被交流高频辐射视为短路。 因此、GND1至 GND2层间拼接电容不是问题。
    由于这适用于汽车应用、而且您需要遵守的辐射标准很可能是 CISPR 25 3类、因此最好具有至少100pF 的层间拼接电容。 该电容主要对200MHz 以上的频率有效。

    3、是的、对于计算电容、您需要仅考虑 GND1到 GND2重叠区域、而不考虑重叠 GND 层。

    请务必实施这些建议、并在您测试这些电路板后告知我们结果。 如果上述任何一点不清楚,请告诉我,以便我进一步澄清。 谢谢你。


    此致、
    Koteshwar Rao