This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7720:输出低电平电压

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/700457/iso7720-output-low-level-voltage

器件型号:ISO7720

您好!

我对数据表上的图10有疑问。

在图中、VCC=5V、2.5V、3.3V 按顶部顺序绘制。

此订单是否正确?

此致、

Naoki Aoyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Aoyama-San、

    感谢您在 E2E 上发布您的问题!

    查看图10 (电压与负载电流间的关系):5V 曲线是绝对正确的,但我们需要仔细检查3.3V 曲线和2.5V 曲线的顺序-它*可能*交换。

    在电气特性部分中、列出了 VOL 的以下典型值:
    -对于5V 电源、电压典型值= 0.2V @ 4mA
    -对于3.3V 电源、电压典型值= 0.1V @ 2mA
    -对于2.5V 电源、典型电压为0.05V @ 1mA

    不同的电流使得直接比较稍微复杂、当电流< 5mA 时、3.3V 和2.5V 曲线彼此非常接近。
    因此、我将跟进并确认这一点。 感谢您将此事提请我们注意。

    此致、
    Abhi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Abhi:

    感谢你的答复。
    我认为输出 FET 的导通电阻会随着电源电压的增加而降低。
    那么、我向您提出这个问题。
    我将等待您的确认。

    此致、
    Naoki Aoyama
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aoyama-San、

    我可以确认 VOL 曲线确实交换了。 我们将修复该图。

    在此之前、请继续使用数据表电气表部分中的值、其中既有典型值、也有最大值。

    如果您有更多问题、请告知我们。

    此致、

    Abhi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Abhi:

    感谢你的答复。
    我明白了。
    我建议客户参考电气特性表。

    谢谢、
    Naoki Aoyama