This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7521C:是否有任何应用适合使用 ISO7521而不是 ISO7821?

Guru**** 2768185 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7821, ISO7521C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/701010/iso7521c-is-there-any-application-that-is-suitable-to-use-iso7521-than-iso7821

器件型号:ISO7521C
主题中讨论的其他器件:ISO7821ISO7521

大家好、

我的客户在其应用中将 ISO7521C 更换为 ISO7821、原因是以下锁存问题。
e2e.ti.com/.../1585866 OOK#1585866

此问题 以前已经解决、但是 我的客户 想知道是否有任何应用适合使用 ISO7521而不是 ISO7821。
他们 希望了解该信息、以便为其设计提供功能参考。

此致、
雅丽塔/日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Yaita、

    感谢您使用 E2E 论坛。

    ISO7521C 是我们较早的数字隔离器系列之一。 大约两年前、TI 发布了两个基于 OOK 的最新增强型隔离器系列:ISO78xx 和 ISO77xx。 这两个器件系列可满足大多数应用的要求、而不存在任何仅 ISO7521C 即可工作的应用。

    ISO78xx 是一款高性能高隔离电压器件、而 ISO77xx 是性能和成本优化的器件系列。 因此、我建议您使用 ISO77xx 来满足您的大多数应用要求。

    有关基于边沿的隔离器和 OOK 器件之间架构差异的详细信息、请参阅以下应用手册。 谢谢你。

    www.ti.com/lit/an/slla284a/slla284a.pdf


    此致、
    Koteshwar Rao