This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7720:从-5到+5的 ISO leve 转换

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO7720

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/700858/iso7720-iso-leve-shifting-from-minus-5-to-plus-five

器件型号:ISO7720

部件或其内的一个电平是否可以将0移位至负5 、最高可将5V 电压转换为接地?

就是这样

VCCI=0

GNDI=-5

VCCO = 5

GNDO=0

这是否起作用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:

    感谢您使用 E2E 论坛并展示您对 ISO7720的兴趣。

    对于 ISO7720、所有 TI 数字隔离器均可用作电平转换器、隔离栅两侧的电势差可高达1000Vrms。 您指定的电压配置是有效配置、请确保 INA 和 INB 输入引脚的电压电平在 GNDI-0.5V 和 VCCI+0.5V 之间。 这意味着、对于 VCCI = 0V 且 GNDI =-5V、INA 电压应相对于 GNDI 介于-4.5V 至0.5V 之间。

    我希望我的意见对您很清楚、如果您对上述解释有任何疑问、请随时告知我们。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao