This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7821:PMT 电路

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: ISOW7821

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/698462/isow7821-pmt-circuit

器件型号:ISOW7821

您好!

我正在考虑在下面所示的 PMT 电路中使用 ISOW7821。
晶体管以600kHz 的频率打开和关闭、以调节 PMT 的电压。
我想使用 ISOW7821来打开和关闭该晶体管。
是否可以将 ISOW7821与此电路结合使用?
请指出是否存在问题。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kaji、您好!

    感谢您使用 E2E Froum!

    您能给我更详细地介绍一下您的电路吗?
    如果我正确地说、您想在控制环路中将 ISOW77821用作隔离式栅极/基极驱动器吗? 您是否计划将 GND2连接到晶体管的发射极?
    您使用的是什么晶体管? 所需的栅极电压和驱动强度是多少? 是否要从 ISOW7781的数字输出驱动该晶体管?

    此致、
    Matthias
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。


    >如果我正确回答、您想在控制环路中将 ISOW 7821用作隔离式栅极/基极驱动器吗?
    ⇒你是对的。 驱动具有数字输出的晶体管。

    >是否计划将 GND 2连接到晶体管的发射极?
    ⇒你是对的。

    您使用的是什么晶体管? 所需的栅极电压和驱动强度是多少?
    ⇒使用达林顿晶体管。 由于负载 PMT 小于1mA、因此基极电流大约为几 uA。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kaji、您好!

    感谢您的澄清! 您是否计划在次级侧使用5V 或3.3V 输出电压?

    通常、该数字隔离器不用于直接驱动晶体管。

    但是、获取指定的驱动强度值应该足够了。 您可以在数据表中找到此信息:

    您是否计划将其他器件连接到次级侧电源?
    我们还需要了解其他系统注意事项吗? 如您 需要满足的某些认证/参数/噪声要求?
    我假设晶体管具有足够的 HV 额定值?
    由于偏置电流将来自隔离式次级电源、我们还建议遵循数据表第12节中指定的布局和去耦合通用指南。

    此致、
    Matthias

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthias、您好!

    >您计划在次级侧使用5V 或3.3V 输出电压吗?
    ⇒我将输出5V。

    >您是否计划将其它设备连接至次级侧电源?
    ⇒没有计划连接其他设备。

    >我们还需要了解其他系统注意事项吗? 如您需要满足的某些认证/参数/噪声要求?
    ⇒目前没有具体要求。


    >我假设晶体管具有足够的 HV 额定值?
    ⇒该电路需要在数字隔离器的初级侧和次级侧之间传输超过1kV 电位差的信号。
       不过、从该电路配置中可以看出、实际上数字隔离器不需要绝缘。
       数字隔离器的初级和次级之间的连接方式如下。
       晶体管+衰减器、晶体管+ PMT 或晶体管+电容器

    我想听听您对是否建立了这样的电路配置的看法。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kaji、您好!

    我正在尝试更好地了解您的系统。 请帮我回答以下问题:

    此电路的具体应用是什么? 隔离栅的需求是什么?
    标记为 HV 的节点处的电压是多少? 发射器电压将为-1100V?
    如何为 ISOW 生成电压?
    您是否可以共享更详细的方框图?

    感谢您的意见!
    此致、
    Matthias
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kaji、您好!

    我希望您的项目进展顺利!

    我看到你还没有机会回答我的问题。

    关于您上次提出的问题:

    我想听听您对是否建立了这样的电路配置的看法。


    我们希望确保为您提供详细而深入的答案、以避免您的项目中出现未来的问题。
    这就是我跟进更激烈问题的原因。 考虑到我们所掌握的有限信息、我认为这不应该起作用(因为您的驱动要求在器件的输出规格范围内)。 但这并不是我们的数字隔离器的典型使用方式、因此要获得更详细的意见、我们需要您回答我提出的问题。

    如果您对在线分享您电路的具体细节有顾虑、我也可以为您提供离线讨论。


    希望这对您有所帮助!

    此致、
    Matthias