This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7840:共模 ESD 性能

Guru**** 2391965 points
Other Parts Discussed in Thread: ISOW7840

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/700295/isow7840-common-mode-esd-performance

器件型号:ISOW7840
主题中讨论的其他器件: 冲击

ISOW7840是否能够直接在隔离器上承受多个(10个或更多) 15kV 共模 ESD 冲击?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Armutat、

    器件 ISOW7840采用 WB SOIC-16引脚封装、封装间隙约为8mm。 8mm 间隙通常可提供高达8kV 的 ESD 性能、超过此值、封装周围的空气会穿过隔离栅断开并产生火花、从而通过空气而不是器件的隔离栅进入隔离侧。

    也就是说、ISOW7840支持超过8kV 的共模 ESD (接触放电和空气放电)直接跨隔离栅进行冲击。 根据 IEC 61000-4-2标准、我们测试了10次正冲击、然后10次负冲击、我们看到 ISOW7840满足>8kV 的 ESD 要求。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao