This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7762:不使用线路的终端

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO7762

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/698873/iso7762-termination-of-not-using-line

器件型号:ISO7762

您好!

您能告诉我如何终止不使用线路、请告诉我吗?

例如、在不使用 B 线时、我认为它是 INB=GND、OUTB=Open。
正确吗?

此致、
Shimizu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shimizu、

    感谢您在 E2E 上提出问题。  

    未使用的输入-这可以保持悬空、但对于嘈杂的环境、最好连接到失效防护值。 对于 ISO7762、这将上拉至 Vcc。 对于 ISO7762F、这将下拉至 GND。

    未使用的输出 -这可以保持悬空、也可以使用一个连接到 GND 的下拉电阻器。  

    此致、  

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Shimizu、

    为了增加 Dan 的输入、我们建议上拉和下拉电阻器的典型值为4.7kΩ Ω。 如果您有任何其他问题、请告诉我们、谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao