This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7841:用于隔离式 RS-485

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD1781, ISOW7841, ISO3082, ISO3086T

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/699710/isow7841-using-for-isolated-rs-485

器件型号:ISOW7841
主题中讨论的其他器件:SN65HVD1781ISO3082ISO3086T

你好

我的客户正在为照明2019财年模型设计 DMX/DALI 应用。

 

您是否具有带直流/直流转换器的隔离式 RS-485?

我向 客户提供以下服务。

(我喜欢 SN65HVD1781 DUT 的高总线电压)

MCU=ISOW7841=SN65HVD1781==>(RS-485线路 >=终端

 

我的问题是 ISOW7841的输出可用负载电流。

我认为这取决于应用。 但你怎么看呢?

5V :>130mA 3.3V:>75mA

您对"具有直流/直流转换器的 RS-485 "还有什么想法吗?

此致

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kanji、

    感谢您将此问题提交给 E2E!

    实际上、 有一个与 您提出的设计非常相似的 TI 设计。 这可能是最小的组合解决方案和最简单的设计。  

    另一个需要考虑的选项是隔离式 RS-485收发器和分立式隔离式直流/直流。 请参阅以下 ISO3082和 SN6505示例。  

    对于隔离式直流/直流、您可以使用 SN6505等变压器驱动器和变压器。 SN6505可通过5V 电源提供1A 电流、因此您将在该电源上有足够的余量。 您甚至可以为其他一些设备供电。  

    此解决方案的缺点是、我们目前不提供具有+/-70V 总线引脚故障保护的隔离式 RS-485收发器。 有一些分立的实现方法(例如、TVS 二极管和 PTC 保险丝的组合可以实现此目的)。  

    我们还有一些具有内置变压器驱动器的器件、例如 ISO3086T。 变压器驱动器集成在器件内部、因此仅需要外部变压器和(可选) LDO。 这同样不是+/-70V 总线引脚容错、但可以实现分立式解决方案。  

    这是否能回答您的问题?

    此致、  

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dan San:

    非常感谢您的回答!!

    它对客户开始设计非常有帮助。

    在 DIN 之后,我可能会有其他问题。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kanji-San、
    很高兴我能提供帮助! 当您有另一个问题时、此主题可能会锁定。 如果发生这种情况、请随意开始新的主题、我很乐意为您提供进一步的帮助!
    此致、
    Dan