This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7842:ISO78xx 的 TDDB

Guru**** 2548880 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO7842

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/698999/iso7842-tddb-of-iso78xx

器件型号:ISO7842

您好!

请告诉我 ISO78xx 的 TDDB。

ISO7842:TDDB 寿命数据如数据表的图1和图2所示。
仅当应力电压频率= 60Hz 时才会声明数据。

问题1.您能否以60Hz 以外的高频提供数据?

问题2.如果它高于应力电压频率= 60Hz、它是否会影响器件的寿命?
  ※您能不能评论缩短使用寿命或在60Hz 时间内无变化?

此致
自助餐厅