This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7821:频率大于60Hz 时的隔离栅寿命

Guru**** 2826185 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7842, ISO7841

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/698742/iso7821-isolation-barrier-lifetime-for-frequencies-greater-than-60hz

主题中讨论的其他器件:ISO7842ISO7841

大家好、Rao-San

感谢您的支持

请参阅 ISO7842的图1和图2。
该数据的频率条件为"应力电压频率=60Hz"。

1。
是否可以在非60Hz 频率下提供数据、例如60Hz 或以上的高频率?

2.
60Hz 和60Hz 以外的高频之间的使用寿命是否存在差异?

此致
自助餐厅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Cafain-San:

    由于这是一个重要的问题、并且经常被问及、我已将您的 E2E 帖子拆分为一个新问题、以便其他 E2E 用户可以通过搜索主题轻松找到答案。

    请在下面找到您问题的答案。

    ISO7821FDWW 的 TDDB 数据还在频率高达10kHz 的应力电压下进行了测试、我们不会看到隔离器的寿命性能下降。 ISO7841数据表图1和图2中的 TDDB 图同样适用于高达10kHz 的频率。

    2.正如第(1)点中所提到的那样,10kHz 以下频率的使用寿命没有差异。

    感谢您使用 E2E 论坛。


    此致、
    Koteshwar Rao