This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7721:NC 引脚连接到 GND

Guru**** 2399105 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO7721

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/695866/iso7721-nc-pins-connected-to-gnd

器件型号:ISO7721

大家好、

只是一个简短的问题。 我只想检查一下、在 ISO7721 DW 封装 中、如果"NC"引脚可以连接到 GND 吗? 谢谢。

此致、

韦恩

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wayne、

    NC 引脚未在内部连接到任何元件、因此最好保持未连接状态。 但是、如果您的应用需要将此引脚连接到 GND、则器件不会出现这种情况。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao