This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7141CC:VCCI 和 VCCO 均断电、但接收输入信号

Guru**** 2794765 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/721772/iso7141cc-both-vcci-and-vcco-powered-down-but-receives-input-signal

器件型号:ISO7141CC

我们有一个到达 ISO7141的信号、该信号与其他器件共享。  VCCI 和 VCCO 均断电时、可在器件的输入端接收信号。  我们无法找到这会对器件产生什么影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nathan、
    感谢您在 E2E 上提出问题。 您是否能够共享方框图和/或原理图? 这对我们的理解非常有帮助。
    谢谢、此致、
    Dan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PPS_SC 信号连接到多个器件。  如果3.3_SC 和3V3_D 断电、PPS_SC 上的输入信号是否会损坏 U73或导致任何问题?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nathan、  

    输入信号不会损坏或导致 ISO7141器件出现问题。 如果您查看 ISO7141数据表第20页上的简化器件 I/O 原理图、您可以看到每个方向都有阻塞二极管。 当 Vcc1断电时、具有信号的 INA 不会损坏器件。  

    请告诉我这是否能解答您的问题、或者您是否有其他问题。  

    周末愉快!

    此致、  

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。   

    最大额定值。 INx 的最大值为 VCC+0.5。   如果 VCC 为0、INX 为3.3V 逻辑电平且为高电平、这不会损坏器件? 这超出了最大额定值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nathan、

    您对 INX 数据表规格违规的理解是准确的。 当 VCCx 为0V 时、在 INX 上施加3.3V 电压将超出 INx 引脚的绝对最大额定值、因此不建议使用 ISO71441进行此类操作。 正如 Dan 提到的、此类操作不会立即损坏器件。 如果在这种条件下长时间运行、则可能会影响器件的可靠性。

    我们希望运行一些测试来为您提供更多数据、请允许我们在下周中旬返回您、并提供有关此方面的更多信息。 请注意、周一是美国的假日、因此我们将能够在周二或周三返回。 谢谢你。


    此致、
    Koteshwar Rao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nathan:

    很抱歉耽误你的回答。

    我们使用了曲线示踪剂来验证输入原理图。



    电流将如上图所示从输入端通过500欧姆电阻流向 VCC。
    电流受此电阻器限制。 正如我的同事所说的那样、这不会破坏您的设备、但可能会随着时间的推移而降低设备性能。 因此,我们不推荐这种做法。

    此外、它还会影响输入引脚上信号源的驱动强度。 您知道输出可以提供多少电流吗?

    如果您需要更多信息、请告诉我?

    此致、

    Matthias

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供的信息、这对您非常有帮助。   如果在未上电时驱动输入、您中的任何一方是否会建议使用替代隔离芯片?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nathan、

    隔离团队在内部讨论了这一点、虽然这是隔离器的一个常见限制、但我们没有一个符合此标准的解决方案。

    如果您想考虑其他操作方案或设备、请随时提出相关问题或创建新主题!

    感谢您选择 TI 器件


    最棒的
    Manuel Chavez