This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7730:ISO7730

Guru**** 2867040 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/720923/iso7730-iso7730

器件型号:ISO7730

ISO7730如何工作、必须消耗它所消耗的功率? 请与我分享具体细节、以便我理解。

谢谢你。

Phil

phil@eta-usa.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Phil、

    感谢您使用 E2E 论坛。
    请注意、数字隔离器 ISO7730由多个块组成、如 ISO7730数据表的图17所示。 该器件还包含辅助主模块的其他模块、例如 UVLO 电路。 每个块经过精心设计、可在提供最佳性能的同时尽可能降低功耗、如数据表中所述。

    由于每个块需要一定的功率来完成其任务、因此每次启动和运行时、它都会消耗相同的功率。 将所有块的功耗相加后、我们将得出器件的总功耗。 请注意、总功耗将根据施加的电压、环境温度和其他外部因素而变化。 因此、考虑到上述所有因素、数据表中提供了器件总功耗的预期变化。

    我希望能回答你的问题、如果你还在寻找其他东西、请告诉我。 谢谢你。


    此致、
    Koteshwar Rao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ISO7730中的哪个电路消耗的电流几乎为1/2A、为什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Phil、

    在未使用的新器件上、ISO7730中的所有块都不消耗超过20mA 的电流。 但是、如果器件因违反任何数据集规格(尤其是 VCC/GND)而受损并导致任何器件引脚和 GND 之间发生内部短路、则根据所产生的短路类型、器件会消耗高于20mA 的电流。

    您是否面临 ISO7730的任何问题? 如果您遇到任何问题、可以向我们分享更多详细信息、那么我可以帮您了解。 请告诉我,谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Phil、

    我从你们那里听说过,已经有一段时间了。 如果您的问题得到解答、请务必告知我们。 如果没有、请与我们分享更多详细信息、以便我们能够帮助您提供您所请求的信息。

    如果您之前遇到过问题、现在已解决、请务必告知我们、以便我可以继续操作并将此 E2E 帖子标记为已关闭。 谢谢你。


    此致、
    Koteshwar Rao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Phil、

    Koteshwar 目前正在旅行、所以我会跟进并发布在这里。

    1) 1)当您提到1/2A 电流时、您是否参考了数据表的安全限制值部分? 或者这是在电路板上测量的吗? 如果是后者、那么正如科特瓦尔所提到的、这种情况是不寻常的、可能会在过失中看到、或者如果发生了一些损坏-但不是正常的预期值。
    2) 2)仅完整性检查:电流电平是0.5A 还是1A 至2A 范围? 我知道这听起来很愚蠢、但想肯定的是、以防万一。

    感谢您的任何说明、以便我们能为您提供进一步的帮助。

    谢谢、
    Abhi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Phil、

    我希望我们已经回答了您的问题、希望您能够使用 ISO7730、而不会在您的应用中出现任何问题。 我将继续并将此主题标记为已关闭、但如果您有与此讨论相关的问题、请随时在此处回复。

    如果您有其他问题、请创建新的 E2E 帖子。 谢谢你。


    此致、
    Koteshwar Rao