This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/ISO1212:灌电流/拉电流输入配置和 Rthr 电阻器放置

Guru**** 2768005 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, ISO1212, ISO1211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/721501/tina-spice-iso1212-sinking-sourcing-input-configurations-and-rthr-resistor-placement

器件型号:ISO1212
Thread 中讨论的其他部件:Tina-TIISO1211

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

我想用 ISO1211或 ISO1212替换基于典型光耦合器的24V 输入。 光耦合器与高侧或低侧开关无关。

由于我希望保持兼容性、ISO121x 电路必须支持高侧和低侧开关。 但在数据表中、当连接低侧开关(在数据表中称为"拉电流输入")时、我似乎必须将 RTHR 连接到 FGND、而不是 SENSE。

原因是什么?
2.当 ISO121x 配置为"灌电流输入"但用作"拉电流输入"时、会发生什么情况?
3.当我想支持这两种配置时、将 RTHR 拆分为两个电阻是否有用、将 RTHR/2连接到 SENSE、将 RTHR/2连接到 FGND?

后续问题:

我尝试绕过 TINA-TI 参考设计、但无法获得有效的源输入配置仿真。 仿真模型在这方面是否受到限制?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗纳德

    如果我正确理解您的用例、您希望能够从高侧或低侧开关驱动 IS0121x。 下图显示了 ISO1211由高侧的传感器/开关进行调制。 如果传感器/开关位于 FGND 和系统接地之间、则可以实现相同的效果。 假设24V 为直流电。 这是否有帮助? 此外、您能否详细说明仿真对您的影响?

    尊敬的、

    Lucas Schulte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucas、

    [引用用户="Lucas Schulte9"]

    如果我正确理解您的用例、您希望能够从高侧或低侧开关驱动 IS0121x。

    [/报价]

    完全正确。

    [引用用户="Lucas Schulte9"]

    如果传感器/开关位于 FGND 和系统接地之间、则可以实现相同的效果。 假设24V 为直流电。 这是否有帮助?  

    [/报价]

    数据表似乎要求 Rthr 必须放置在连接到开关的端子上、至少这是我在图28 "具有拉电流输入的典型应用电路"中读出的内容。 不过、数据表未对此进行进一步说明。

    因此、我想确保可以将您所见的电路与高侧或低侧开关配合使用。

    [引用用户="Lucas Schulte9"]

    此外、您能否详细说明仿真对您的影响?

    [/报价]

    我采用 sllm391.TSC、将电压发生器替换为时间控制开关、并将一个24V 电压源连接到一个开关作为高侧(切换24V 电源)、另一个作为低侧开关(切换 GND)。 高侧开关工作、低侧开关工作。 我附上了我的 circuit.e2e.ti.com/.../sllm391_5F00_low_5F00_side.TSC

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗纳德

    与电容器配对时、如数据表中的"具有拉电流输入的典型应用电路"中所示、Rthr 加倍作为 RC 滤波器的一部分。 这有助于降低传入噪声。 如果您希望同时具有高侧和低侧开关、则可以将 RTHR 拆分为2个电阻器、并在"sense (检测)"和"FGND"引脚上都有一个电阻器。 您是否知道要使用单通道或多通道器件? 此外、我在 WEBENCH 论坛上发布了有关您的仿真问题 的信息。他们应该能够为您提供帮助。

    尊敬的、

    Lucas Schulte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卢卡斯

    我计划使用 ISO1212双通道器件。 这是否值得关注? 我知道通道之间的功能隔离。

    感谢您将仿真模型问题转发到相应的论坛。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗纳德

    不应存在任何疑虑、但如果您遇到问题、请随时向我寻求帮助。  

    尊敬的、

    Lucas Schulte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卢卡斯

    好的、谢谢!

    此致