This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7842:ISOW7842 VCC=3.3V VISO=5V 负载能力

Guru**** 2457320 points
Other Parts Discussed in Thread: ISOW7842

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/723857/isow7842-isow7842-vcc-3-3v-viso-5v-load-capability

器件型号:ISOW7842

您好、先生、

我知道、ISOW7842可支持以下 功能。 不支持 Vcc3.3V VISO=5V。

VCC=5V、VISO=5V

VCC=5V、VISO=3.3V

VCC=3.3V、VISO=3.3V

如果我们的客户是案例 A,是否需要电平转换?

如果我们的客户是案例 C、数据是否为5V 至系统? 还是需要电平位移?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Hugo、

    感谢您分享方框图以更好地了解客户要求。
    输入和输出数据通道完全隔离、因此它们只能由本地电源供电(VCC 用于 SIDE1、VISO 用于 Sid2)。 请参阅您分享的方框图、在下面找到您的问题答案。 谢谢。

    案例 A ->系统和 ISOW784x 之间需要电平转换器
    案例 C ->系统和 ISOW784x 之间不需要电平转换器


    此致、
    Koteshwar Rao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、先生、

    非常感谢。

    Hugo