This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7742:功耗

Guru**** 2457760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/723624/iso7742-power-consumption

器件型号:ISO7742

团队、


我的一位客户对 DS 中未说明的特定配置期间的功耗有疑问。 他们想知道隔离侧完全断电但非隔离侧仍然上电时的功耗? 我认为这不是一种常见的配置,但想与您联系,以了解是否有任何数据。


此致、

Dmitry

TI -FAE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Dmitry、
    感谢您在 E2E 上提出问题。
    一阶数字隔离器的两侧完全独立。 电源电流特性中的 Icc1和 ICC2值在本质上与另一侧是否加电无关。

    例如、如果2侧完全断电、则 ICC2 = 0mA、但可以在表中找到 Icc1值。 假设 Vcc1 = 5V、并且每个输入上都有10Mbps 的信号、那么即使第二侧断电、Icc1的典型值也= 4mA。

    请告诉我、您的问题是否得到了解答、或者您需要进一步澄清!

    此致、
    Dan