This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7340C:5kV 隔离器

Guru**** 2838780 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7340C, ISO7740

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/723345/iso7340c-5kv-isolator

器件型号:ISO7340C
主题中讨论的其他器件: ISO7740

尊敬的先生:

我们需要相同的尺寸和5KV 隔离

BRS

Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jones:

    感谢您关注 ISO7340C。 我们拥有 ISO77xx 系列器件、这是 ISO73xx 的下一代产品、也是最新一代的 TI 隔离器。 ISO77xx 系列器件包括具有多个隔离电平(包括5kVrms)和多个封装选项的器件、其中大多数器件也可用于汽车级。 这也是唯一在单个封装中支持6通道的封装。

    ISO7340C 等效于采用 SOIC-16 (DW16)封装的 ISO7740。 我假设您需要一个默认高电平状态的隔离器、如果您正在寻找默认低电平状态器件、则正确的器件型号为 ISO7740F。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao