This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7842:ISOW7842直流/直流转换器开关频率

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: ISOW7842

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/722922/isow7842-isow7842-dc-dc-converter-swtich-frequency

器件型号:ISOW7842

尊敬的 所有人

ISOW7842,直流/直流转换器的开关频率是多少?请帮助我谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您关注 ISOW7842。 ISOW7842中直流/直流转换器的开关频率约为60MHz。 由于为直流/直流转换器实施了扩频调制、因此您会注意到、60MHz 任一侧的开关频率变化很小。


    此致、
    Koteshwar Rao