This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7841:如何定义运行寿命?

Guru**** 2924700 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7841

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/720736/iso7841-how-to-define-the-operating-lifetime

器件型号:ISO7841

您好!

在 ISO7841数据表中、有一个运行寿命图、图1和图2。

图1中描述了运行寿命为135年、图2中的运行寿命为34年。

运行寿命意味着什么?

客户感觉34年是一个简短的数字、如图2所示、以及1800Vrms 情况下的运行寿命有多长。

如果运行寿命定义为 TDDB 线路(<1ppm 故障率)、则答案将为254年。

让我问一下运行寿命的含义、254年是1800Vrms 的情况。

我听说我们仍在进行测试、没有发生故障。 我想绿色区域的值会高得多、但需要时间来更新测试的编号。。。

此致、

渡边俊弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    图1显示了在1500Vrms (135年)下 DW 封装(8mm 爬电)的隔离栅的工作寿命。 实际数据显示、在1800Vrms 时的寿命为254年、但 VDE 标准要求20%的电压安全裕度和87.5%的寿命安全裕度、这就是为什么我们显示135年的工作寿命为1500Vrms 的原因。

    图2显示了在2000Vrms (34年)下 DWW 封装(14.5mm 爬电)的隔离栅的工作寿命。 实际数据显示、在2400Vrms 下寿命为63年、但 VDE 标准要求20%的电压安全裕度和87.5%的寿命安全裕度、这就是为什么我们显示运行寿命为2000Vrms 长达34年的原因。

    我希望这澄清了任何混淆。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Saleem-San、您好!
    感谢您解释如何查看该图。 当 DWW 封装工作电压为1800Vrms 时、工作寿命是否会变长? 如果是、使用寿命会延长多少?
    此致、
    渡边俊弘
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们应该如何估算最大工作电压下的运行时间? 图2中有 TDDB 线。 工作寿命是否与该线路的比率相同?

    此致、

    渡边俊弘
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    图1和图2具有相同的 TDDB 线路。 寿命差异 是 由于不同封装的工作电压造成的。 在1800Vrms 时、绝缘寿命为254年。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为在1800Vrms 的工作电压下254年是 TDDB 线路交叉点。

    我想知道哪一年的工作区:1800Vrms、?? 年。 是否有可能知道它?

    此致、

    渡边俊弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Watanabe-San、

    您是否意味着您正在寻找1800Vrms 的 DWW 器件寿命、产品说明书中提到的工作电压具有87.5%的寿命裕度和20%的工作电压裕度?
    如果是这样、对于1800Vrms 的工作电压、采用 DWW 封装的 ISO78xx 的寿命和裕度将为59年。

    总而言之、
    1500Vrms 下的寿命-> 135年
    1800Vrms 时的寿命大于59年
    寿命:2000Vrms -> 34年


    此致、
    Koteshwar Rao