This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7821:CAN 总线

Guru**** 2545990 points
Other Parts Discussed in Thread: ISOW7821

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/722508/isow7821-can-bus

器件型号:ISOW7821

你(们)好,先生  

我看到 TI 的参考设计使用 ISOW7821 + TCAN1042

由于 TCAN1042用于5V 输入电压、因此我认为 ISOW7821需要为 TCAN1042支持5V 输入电压至5V 输出电压

如果 ISOW7821用于5V 输入电压至5V 输出电压,那么在这种情况下,我是否知道 ISOW7821可以通过 MCU 支持3.3V 信号电平? 还是需要添加电平转换器?

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    感谢您关注 ISOW7821。

    ISOW7821可用于5V 输入至5V 输出电压配置、输入/输出信号电平取决于电源。 当 VCC 为5V 时、您将无法使用3.3V 信号电平。 我将复制以下推荐的逻辑输入电压和预期输出电压。 正如您提到的、要将3.3V MCU 连接到具有5V VCC 的 ISOW7821、您需要一个电压电平转换器。

    此致、

    Koteshwar Rao