This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7831和 ISO7841数据表说明

Guru**** 2811595 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7831, ISO7841

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/720304/iso7831-and-iso7841-datasheet-description

主题中讨论的其他器件:ISO7831ISO7841

您好!

让我确认 ISO7841和 ISO7831的说法是相同的。

ISO7831:VPR

ISO7841:QPD

如果我的理解是正确的、那么

1) 1)为什么这两个描述不同? 客户想知道为什么他们是同一个描述。

2) 2)是否有任何局部放电条件数据? 客户希望了解以下项目。

 a)启动电压

 b)停止电压

 c)开启时间

 d)关断时间

此致、

渡边俊弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.两个数据表中的 VPR 和 QPD 参数代表完全相同的测试和测试设置。 为了与 VDE 标准术语保持一致、更改了 ISO7841的数据表。  此信息也将在 ISO7831数据表的下一修订版中更新。

    2.我正在与测试团队核实是否可以在此论坛上共享部分放电测试条件数据。

    谢谢、
    Saleem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我昨天回答了你的第一个问题。 以下是对第二个问题的回答:

    2)

     

    ISO7831和 ISO7841DW 在最终测试中使用相同的程序和相同的条件。

    以下是用于最终测试的代表性波形:


     

    参数

    值(ISO7841和 ISO7831DW 均相同)

    1)    T1

    206毫秒

    2)    Tini

    1000毫秒

    3)    T2

    206mS

    4)    T3

    200毫秒

    5)    TM

    1000毫秒

    6)    T4

    200毫秒

    7)    Vini

    7445Vrms

    8)    虚拟机

    3075Vrms

     

    所有应力最初从0V 开始。