This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7842:电路板上 ISOW7842的温度约为35、这是否正常?

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOW7842, ISOW7821

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/719501/isow7842-the-temperature-of-isow7842-on-the-board-is-about-35-is-it-normal

器件型号:ISOW7842
主题中讨论的其他器件: ISOW7821

降级:

客户将 ADUM5402更换为 ISOW7842、发现电路板上 ISOW7842的温度约为35。

但是、电路板上无法感觉到 ADUM5402的温度。

这是正常的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    祝你好运、

    感谢您与我们一起检查客户电路板上的 ISOW7842温度。 您能否确认输入/输出电压设置为什么以及 VISO 上连接的负载是什么? 我还假设测试是在室温下进行的。

    请分享上述信息、以便我可以帮助您处理 ISOW7842的预期温度。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koteshwar:

    请 请参考下面的原理图、非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    祝你好运、

    感谢您分享原理图、它有助于我了解 ISOW7842的使用方式以及使用的电压配置。
    请注意、ISOW78xx 目前支持3种输入/输出电压配置:5V->5V、5V->3.3V 和3.3V->3.3V、不支持3.3V->5V。 因此、无法保证3.3V->5V 的工作电压下的器件功能、因此我们不建议您使用此配置。

    电压配置5V->5V 和5V->3.3V 支持高达130mA 的输出电流、因此这些配置分别支持 CAN 或 RS-422、但不能同时支持单个器件。 为了使您能够在应用中使用 ISOW、我建议使用两个 ISOW7821器件、其中一个器件为所有 CAN 组件供电、另一个器件为所有 RS-422组件供电。 因此、您应该会看到一切正常。

    请告诉我您对此有没有任何疑问。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Koteshwar:
    非常感谢你的帮助。
    我让客户评估 ISOW7821。