This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]如何阅读 TI 的数字隔离器器件型号?

Guru**** 2815975 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/719547/faq-how-do-i-read-ti-s-digital-isolator-part-numbers

数字隔离器器件型号是什么意思?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 提供来自   不同系列的广泛数字隔离器产品系列、这些产品具有不同的通道数、通道配置和封装。 为了简化这一过程、产品信息在命名约定中进行了说明。

    例如、考虑器件 ISO7741FDWR:

    ISO77–产品系列。 ISO77xx 是 TI 最大的数字隔离器系列。 其他数字隔离器系列包括 ISO78xx、ISO73xx、ISO72xx。

    4–总通道数。 此器件型号共有4个通道。

    1–反向通道数。 该器件尤其具有3个正向通道和1个反向通道。

    F–默认输出模式。 无“F”表示器件默认输出高电平,后缀为“F”的器件型号默认输出低电平。

    DW -封装标识符。 “DW”表示 TI 的宽体16引脚 SOIC 封装,爬电距离>8mm。 数字隔离器的其他封装标识符包括:DBQ、D、DWV、DWW。

    R–封装载体。 “R”表示本产品以卷带形式发货。 没有“R”表示它是通过试管以较小数量发运的。

    请阅读 选择数字隔离 器的注意事项、详细了解如何测试数字隔离器以及如何为您的设计提供最佳封装。