This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7320-Q1:是否有人知道 ISO7320FCQDRQ1器件的芯片尺寸/特性技术尺寸

Guru**** 1826490 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/718918/iso7320-q1-does-anyone-know-what-the-die-size-feature-technology-size-of-iso7320fcqdrq1-part

器件型号:ISO7320-Q1

是否有人知道 ISO7320FCQDRQ1器件的芯片尺寸/特性技术尺寸。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Marilingaiah:

    感谢您使用 TI E2E 论坛。

    我不确定您的问题是什么、您是否想知道该器件使用了什么过程? 或者您是否参考了 IC 的封装尺寸?

    此致、
    Matthias
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matthias、

    我指的是用于制造此 IC 的工艺技术以及所使用的芯片尺寸、通常在 um (纳米)中提到。


    此致
    Maril
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maril:

    我们一段时间没有收到您的答复、因此我们现在将其标记为"已解决"、但如果您有相关问题或后续问题、请告知我们。 对于定价/计划/敏感信息、我们可以通过适当的渠道离线处理。


    再次感谢您使用此论坛!

    此致、
    Matthias