This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7721:ISO7721DWR 的 UL &VDE 文件

Guru**** 2398375 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/718197/iso7721-ul-vde-files-of-iso7721dwr

器件型号:ISO7721

您好、先生:

     您是否能帮助提供 ISO7721DWR 的 UL 和 VDE 文件

 谢谢

    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Minlong:

    请参阅 ISO7721DWR产品页面的技术文档选项卡。 您请求的文档可在更多文献中找到。 如果您在查找这些链接时遇到问题、我已将您在下面请求的特定文档链接在一起。  

    UL

    VDE

    此致、  

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dan:
    非常感谢。