This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7221A:断电模式下的低电平

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7221A, ISO7721

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/717893/iso7221a-low-level-in-powered-down-mode

器件型号:ISO7221A
主题中讨论的其他器件: ISO7721

您好!

我正在寻找 ISO7221A 等数字隔离器、但当输入侧处于断电模式时、输出侧具有低电平。

如需更好地理解、请参阅下面的功能表

您的产品系列中是否包含此类数字隔离器?

谢谢、致以诚挚的问候

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    感谢您使用 TI E2E 论坛!

    很遗憾、您的表未显示。 要添加图形、您必须使用"插入代码、附加文件等... "按钮。

    ISO77XX 是我们最新的数字隔离器系列。 如果您需要默认的低输出、则需要查找后缀为 F 的器件


     ISO7721F 适合这种情况。  

    www.ti.com/product/iso7721

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致、
    Matthias