This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7762:如何处理未使用的 I/O 引脚

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO7762

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/716995/iso7762-how-to-deal-with-un-used-i-o-pin

器件型号:ISO7762

你(们)好

您能告诉我们如何处理 ISO7762的未使用 I/O 引脚?

此致、

北井高桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Noriyuki、

    我在下面粘贴了链接的另一篇文章中已经介绍了这个确切的问题、如果您有任何疑问、请查看并告知我。 谢谢。

    e2e.ti.com/.../712939


    此致、
    Koteshwar Rao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Koti、

    谢谢。 这就是我要找的答案。

    此致、
    北井高桥