This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7742:UART

Guru**** 2551640 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO7742

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/714521/iso7742-uart

器件型号:ISO7742

你(们)好,先生  

如果将 ISO7742用于 UART 接口  

是否有任何需要添加外部串联电阻器的条件? 就像减少噪声耦合一样   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kai、

    感谢您使用 E2E 论坛并对 ISO7742感兴趣。
    对于正常器件运行、器件输入引脚(如 INA)上的电阻器不是必需的、但如果系统预计在器件的输入引脚上具有噪声或瞬态、则建议使用 RC 滤波器。 当选择适当的 RC 值时、滤波器有两个用途:

    它可以滤除输入端的任何噪声并避免数据损坏。 请选择 RC 值、使 RC 低通滤波器的截止频率略高于输入信号数据速率、并且上升/下降时间不会受到太大的影响。

    2.如果器件的输入引脚上的电压高于器件可支持电压的瞬变、来自 RC 滤波器的电阻器会限制流入器件引脚的电流(10mA)和出现在器件引脚上的电压(5.5V)、从而避免对器件造成任何损坏。 请选择 R 值、以便将流入器件的最大电流限制为器件在给定瞬态电压下可以处理的电流。

    我希望这能回答你的问题,谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao