This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1212:设计问题

Guru**** 2686345 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1212, ISO1212EVM, ISO1211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/757382/iso1212-design-questions

器件型号:ISO1212
Thread 中讨论的其他部件: 、ISO1211

客户希望为交流电机设计 ISO1212。 有一些与 ISO1212的性能和设计相关的问题。

如何计算芯片的功耗?

2.如何在考虑 最小导通占空比的情况下选择 ISO1212EVM 上的 C3滤波器值 ?  

流入器件 PIN7的 abxMAX 电流是多少?

4、流向器件引脚8的电流是多少?

5、导通阈值是否能够调节到3V、关断是否能够调节到2V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、

    ISO1212的功耗将取决于电阻器设置的电流限制。 客户是否知道所需的系统电流限制和电压? 流入引脚7和8的电流将再次取决于所使用的 Rth 和 Rsense 电阻器。 数据表的表6.9提供了与常见用例相关的信息。 选择 C3时、它与 R1一起形成的低通滤波器不会影响所使用的数据速率。 3V 和2V 的导通和关断阈值看起来非常低。 ISO121x 系列只能处理低至6.5V 的 VIL 阈值。

    尊敬的、

    Lucas Schulte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    我们的客户是否找到了您最初发布的问题的答案、或者他们是否能够提供 Lucas 要求的信息? 请告诉我们。


    感谢你能抽出时间、
    Manuel Chavez
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brian、

    我们一段时间没有收到您的消息。 希望我们能够回答您的问题。 如果您需要进一步的帮助、请创建新主题。

    尊敬的、
    卢卡斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Lucus

    如何在 第6.5章“额定功率 ”中获得(计算)功率耗散结果?

    2.关于 EMC 的 Cin 如何选择它的值?  

    3.如何获得最小的 导通和脉冲占空比,请使用示例 whcin BOM 可以使用 ISO1211数据表中的表3类型1进行说明。 假设输入电压分别为30V 和60V。

    谢谢

     Bosong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bosong、您好!

    但愿你是如此。 卢卡斯不在办公室、很快就会回来。 请在接下来的2天内回复。


    感谢您在 E2E 上发帖、
    Manuel Chavez
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    博斯昂、

    请参阅 此 e2e 博文 、了解如何计算 ISO121x 系列的功耗。

    通常选择 Cin 来抑制系统中可能发生的瞬变。 它与 RTHR 形成 RC 滤波器。 选择 Cin 时、应使中的 RC 值仅影响瞬变、而不影响系统通信信号。 此外、如果无法使用较大的 Cin 值、TVS 二极管可以替代 Cin。 请参阅数据表的"典型应用"部分、了解有关此方面的更多信息。

    3.我不确定我是否理解你的问题。 ISO1212的最小脉冲宽度为 150ns。 这是您的意思吗? 另请参阅 此 Excel 工作表 、以帮助您使用 ISO1212设计特定电压阈值的系统。

    尊敬的、

    卢卡斯