This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7721:ISO7721器件

Guru**** 2930430 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7721, ISO7741EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/756703/iso7721-iso7721-part

器件型号:ISO7721
主题中讨论的其他器件: ISO7741EVM

你好。  我是第一次使用 ISO7721FQDRQ1器件的用户。  这是8引脚部件。  我没有得到任何输出。  我有一个20kHz、3.3V 方波进入引脚3。  引脚1连接到3.3V 电源。 引脚4连接到3.3V 接地。  引脚8连接到2.5V 电源、引脚5连接到2.5V 接地。  我尝试将输出上拉(10K)、并将其下拉至2.5V 接地、但输出端仍然没有任何变化。  如果有任何帮助、我们将不胜感激!

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!
    感谢您在 E2E 上提出问题。
    在我看来、您好像已经正确连接了所有内容。
    您是否正在使用 ISO77xxD-EVM? www.ti.com/.../slau695.pdf
    您使用什么来生成20kHz、3.3V 方波?
    此致、
    Dan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用 Agilent 33250来生成方波。 我还在电路板上使用了 ISO7720FQDQ1器件、它工作 正常。  我断开了 ISO7721 芯 片上 VCCO (引脚8、2.5V)与 VCCI (引脚1、3.3V)的连接、并且能够在输出端看到信号。  数据表并未真正明确 VCCI 和 VCCO 引脚之间的差分电压。  在所有电气特性部分中、VCC1和 VCC2 是相同的电压。   2个电源引脚之间的差分电压是多少?

    因此、最重要的是、VCCI 和 VCCO 上电压相同的芯片工作正常。 VCCI 和 VCCO 上具有不同电压的芯片不起作用。  有什么想法吗?

    谢谢--Mark

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mark、
    Vcc1和 Vcc2彼此独立、因此这不应成为器件的问题。 我想知道、2.5V 电源是否在器件的 Vcc2输入端被视为完整的2.5V 电源、因为它仅在低至2.25V 的电压下工作、因此任何超过10%的压降都会导致问题。 您是否可以像快速实验一样灵活地尝试 Vcc2上的2.7V 电压?
    此外、为了澄清这一点、信号输入到引脚3 -因此它以 GND1为基准、对吧? 在监控引脚6时、您将其引用到 GND2?
    此致、
    Dan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Dan。  我测量了2.5V 侧的电压(VCCO)、得到的电压为2.54V。  我刚才尝试了将电压提高到2.7V 的想法。  我将我的电压提升至3V、芯片现在工作了。

    我检查 了信号发生器和示波器的接地参考、结果正确。  我确信芯片中存在 VCCI 和 VCCO 电势差方面的问题。  也许您可以咨询芯片设计人员、 了解两个 VCC 之间的最大电势到底是多少。

    谢谢--Mark  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mark、

    采用 D 封装的 ISO772x 的最大工作隔离电压为637VDC。 这可以在 ISO7721数据表的第6.6节"绝缘规格"中找到

    我快速重新创建了您在达拉斯这里的实验室中所描述的 ISO7741EVM (相同的架构、只是一个不同的通道数器件)的设置、并且我没有对两个不同的电压电势产生任何问题。 Vcc1 = 3.3V。 Vcc2 = 2.5V。 示波器监视1侧(以 GND1为基准)和2侧(以 GND2为基准)的输入信号。 您可以看到 RX 信号的振幅正确为2.5伏(在屏幕底部测量)。  

    此致、  

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Dan。 我没有问过什么隔离电压我在问 VCCin 和 VCCout 之间的最大电压电势是多少?
    有人可以提问吗?
    谢谢--Mark
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    很抱歉造成混淆。 请允许我详细说明:

    表示 ISO7721D 在隔离栅上的任何引脚之间可能存在的最大电压差的参数是工作隔离电压

    因此、ISO7721D 在 SIDE1的任何引脚(从引脚1到引脚4)和侧2的任何引脚(从引脚5到 PIN8)之间可能存在的最大电压差称为工作电压。 由于 ISO7721D 的工作电压为637V 直流电压、因此 ISO7721D 在 VCCO 和 VCCI 之间可能存在的最大电压差为637V 直流电压、因此仍然可以正常工作。

    关于测试的设置方式、连接图可能会有所帮助。 这就是我在实验中使用 Vcc1 = 3.3V 和 Vcc2 = 2.5V 对其进行测试的方式。 信号发生器以 GND1为基准、振幅为3.3V、示波器以 GND2为基准。 这是否代表了您的测试设置?

    请告诉我是否有任何不清楚的事情、我很乐意澄清。  

    此致、  

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!
    希望你有一个美好的假期! 如果您需要进一步的帮助、请告诉我。
    此致、
    Dan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、大家好、

    由于此主题已处于非活动状态几周、因此将关闭。 如需其他评论或相关问题、请使用此窗口右上角的红色或黄色按钮创建新主题或提出相关问题。


    感谢您在 E2E 论坛上发帖、

    Manuel Chavez
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!

    如果上述讨论有意忽略隔离、则 Vcc1和 Vcc2 = Vcc1 (max)–Vcc2 (min)= Vcc2 (max)–Vcc1 (min)= 5.5V–2.25V = 2.75V 之间的最大电势差。 这两个电源是真正独立的、彼此隔离。


    感谢你能抽出时间、
    Manuel Chavez