This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO15:ISO15内部上拉电阻器、用于计算总线上 ISO15的最大数量

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO15, ISO1410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/754119/iso15-iso15-internal-pull-up-down-to-calculate-maximum-number-of-iso15-on-a-bus

器件型号:ISO15
主题中讨论的其他器件: ISO1410

您好!

我们希望在我们的应用中使用 ISO15、我必须计算 RS485总线上的 ISO15最大数量以符合 RS485标准(共模负载的最大值为375 Ω)、并且还必须计算终端电阻器、如 slyt514.pdf 应用手册中所述。

在数据表中、我们可以看到每个 A 和 B 输入上都有36k 欧姆的上拉和下拉电阻(第17页)、并且 B 输入上也有一个电流发生器、但我无法推断接收器的输入等效电阻。

因此、是否可以 使用接收器级的等效输入电阻器来帮助我计算可放置在 RS485线路上的最大 ISO15数量。

非常感谢!

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cedric、

    A 和 B 输入的差分输入电阻(RID)最小为48K。  这在数据表第7页的接收器电气特性下进行了说明。 此外、您是否了解了 ISO1410?  它是 ISO15的推荐替代器件、并且引脚对引脚兼容。

    尊敬的、

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucas、

    感谢您的回复。

    是的、我看到 A 和 B 之间的电阻最小值为48K、但我不太清楚、因为器件 IO 原理图第17页中也写了这个值、即每个输入上都有180k 欧姆电阻器...

    那么、我是否可以得出以下计算结果:输入接收器在 Rpull_up=36k 欧姆、Rpull_down=36k 欧姆和 Rab=48k 欧姆的条件下极化(获得此类极化会非常意外)?

     

    我看了 ISO1410、它具有更好的隔离、但在我们的案例中、ISO15隔离就足够了。 是 ISO15 NRND 吗?

    谢谢。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Cedric、

    通常情况下、可以通过其单位负载参数确定总线上可以拥有多少个收发器。375欧姆负载是一种标准单位负载、上面可以有32个收发器。 ISO15是1/8单位负载、这意味着它可以支持256个其他1/8负载收发器。 这通常是一种考虑总线上可以拥有多少个收发器的方法、而不是考虑输入电阻。

    尊敬的、
    卢卡斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucas、

    感谢您提供这些信息。

    问题是、当我们将此 ISO15与其他驱动程序一起使用时、无故障安全功能、我本来想做一些理论计算、但无论如何、我将 尝试通过测试来管理这一点。

    谢谢。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Cedric、

    但愿你是如此。 此主题在过去几周内处于非活动状态、将关闭。 您是否有计算或测试的其他信息? 如果是、请随意回复此主题、或者您可以使用此窗口右上角的黄色按钮创建相关主题。


    感谢您选择 TI 器件!


    尊敬的、
    Manuel Chavez