This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1050:ISO1050绝缘认证

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1050, ISO1042

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/752193/iso1050-iso1050-insulation-certification

器件型号:ISO1050
主题中讨论的其他器件: ISO1042

大家好 、

我的客户要求 CAN 器件通过 UL / IEC 的强化绝缘认证。  ISO1050DW 满足 CQC 强化绝缘要求、但这不适用于客户。 我了解到 ISO1050DW 完全符合  TI 材料的基本绝缘要求。  可以帮助我确认吗? 非常感谢。

此致、

莱纳  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lenna、

    请提供客户需要遵守的确切标准名称。

    ISO1050DW 具有基于特定 标准和使用条件的基本和增强型认证。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lenna、

    正如 Saleem 提到的、请告诉我们客户所指的 UL 和 IEC 标准是什么? 请提供完整的标准名称、以便我们可以确认 ISO1050DW 是否满足增强型绝缘要求。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Saleem 和 Koteshwar、

    您能否确认 ISO1050 DWR 是否可以承受1.2/50us 8000V 脉冲? 我在数据表中看到5000Vrms。 或者是否有其他建议? 客户更喜欢8000Vrms 器件。

    谢谢。
    Mingmo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ISO1050DWR 可承受4000Vpk 的1.2/50us 浪涌脉冲。

    我们建议考虑新发布的 ISO1042 CAN 收发器、该收发器可承受10000 Vpk 的浪涌脉冲。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的。 谢谢你。