This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7841:反向通道的默认行为

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO7841

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/759133/iso7841-default-behavior-of-the-reverse-channel

器件型号:ISO7841

大家好、

在数字隔离器上、p/n ISO7841DWW 有3个正向通道(从 VCCI -> VCCO)和一个反向通道(从 VCCC->VCCI)。  在 VCCO 侧未通电的情况下、数据表不清楚反向通道的默认行为。  如果 VCCI 已通电,但 VCCO 为*未通电*,反向通道输出的默认行为是什么?  它是高、低、高阻抗还是未定义?  您能保证这种行为吗?

基本上、我想知道我是否可以使用反向通道作为可靠(二进制)的指示器来告诉我 VCCO 电源已断电。

请告诉我。

谢谢、

Mohan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Mohan、

    感谢您对 ISO7841DWW 的关注。

    VCCI 和 VCCO 是通用 VCC 电源标识符、用于分别表示给定通道的输入和输出 VCC 电源轨。 例如、ISO7841有两个 VCC 电源- VCC1和 VCC2。 对于通道 A、VCC1是 VCCI、因为它位于通道的输入侧、而 VCC2是 VCCO、因为它位于通道的输出侧。 对于通道 D、VCC2是 VCCI、因为 VCC2位于通道 D 的输入侧、而 VCC1是 VCCO、因为它位于输出侧。

    根据上述定义、所有通道的行为将与 VCCI 和 VCCO 电源条件相同。

    现在、要回答特定于通道 D (IND/OUTD)的问题、当 VCC2 (即通道 D 的 VCCI)未通电和 VCC1 (即通道 D 的 VCCO)时 受电通道 D (OUTD)的输出将进入 ISO7841数据表功能表表2中规定的默认/失效防护状态。 对于 ISO7841DWW、默认/失效防护状态为高电平、因此输出 OUTD 将在规定的条件下变为高电平。

    上述说明对通道 A 至 C 适用、但 VCC1是 VCCI、VCC2是所有这三个通道的 VCCO。

    请告诉我是否有任何不清楚的地方,谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Koteshwar:

    感谢您的清晰解释。 这是非常有意义的。 最好将此信息添加到数据表中:),因为在所有情况下,我都觉得 VCCI = VCC1,VCCO = VCC2。

    我的另一个问题是从断电到默认状态的延迟时间、但我看到数据表在表6.15和6.16中对此进行了指定。 我认为我的问题已经解决了。

    再次感谢您的快速、完整响应。

    此致、

    Mohan Gurunathan
    Nuvation 工程