This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7741:关于根据 UL60950-1承受隔离测试

Guru**** 2455560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/757638/iso7741-about-withstanding-isolation-test-per-ul60950-1

器件型号:ISO7741

您好、支持团队、

我们的客户正在考虑根据 UL60950-1对 ISO77xxDW 系列(SOIC)进行隔离测试。

在根据 UL60950-1进行的承受隔离测试中、客户认识到应应用1分钟的交流3000 Vrms。
但出于客户检查设备的原因、他希望将施加的电压从 AC 3000 Vrms 更改为 DC 4300 V (≈峰值为 AC 3000 V)。
那么、是否可以将直流4300 V 施加1分钟的电压?

由于这些 IC 符合 UL1577标准(5000Vrms 1分钟)、我想这没问题。
但我想确认它、以防万一。

此致、
M. Tachibana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Tachibana、

    是的、在1分钟内测试 ISO7741DW 对于4300V 直流电压应该是可以的 对于器件 ISO7741DW、这不应成为问题。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rao-San、

    感谢您的指导。
    我可以自信地向客户推荐。

    M. Tachibana