This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7762:增强型的含义(EN61010需要)

Guru**** 1463890 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO7762, ISO7840
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/757615/iso7762-meaning-of-reinforced-needed-for-en61010

器件型号:ISO7762
主题中讨论的其他器件: ISO7840

大家好、客户正在进行一个需要 EN61010增强版的 Viowm 1000Vdc (707VAC)项目。

ISO7762:

ISO7840:

在这两个数字隔离器中、数据表引用 了 EN61010。

例如、 ISO7840:
符合 EN 61010-1:2010 (第3版)标准的5700Vrms 增强型绝缘
高达600Vrms (DW 封装)和1000Vrms (DWW 封装)的工作电压。

增强型隔离是否仅指5700Vrms 的绝缘、还是工作电压以及增强型隔离的信息、这将与2000Vrms 的基本工作电压相关。

这里需要一个具体的说明、因为在增强型情况下、1000Vrm/1414Vdc 就足够了。

对于基本情况、1000V/2 = 500Vrm/707Vdc 将过低。

谢谢!

Fred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Fred、
    我想确保在意识到这些认证的重要性时得到正确的答案-因此我已经联系我们的认证专家、就这个问题发表意见。 假期临近时,可能会有延误的反应。 这是一个非常紧迫的问题,还是可以等到新年?
    谢谢、祝您节日愉快、
    Dan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    增强型或基本型代号主要与工作电压有关。 一般而言、 正确的做法是、同一器件的"基本"工作电压是"强制"工作电压的两倍、但请确保查看相应的标准并咨询认证机构、以确保标准中的所有条款都支持相应的值。