This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1044:关于传导发射

Guru**** 2930110 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1191848/iso1044-regarding-conducted-emissions

器件型号:ISO1044

尊敬的 TI 团队

请分享此 IC 作为隔离式 CAN 收发器的典型用例的最佳布局和原理图指南、并就150kHz 至30MHz 的传导发射提供最佳性能

谢谢、此致