This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7820LL:关于 tsk (pp)

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7820LL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1191290/iso7820ll-about-tsk-pp

器件型号:ISO7820LL

大家好、

我的客户正在考虑使用 ISO7820LL 并对 tsk (pp)有疑问。

在数据表中 、tsk (pp)的最大值为4.5ns。

如果有器件 A 和 B、则最坏情况下 A 滞后±4.5ns 至 B。因此、从器件 A 的角度来看、滞后/延迟的范围是9.0ns、对吧?

如果通信速度为100Mbps、则1位通信速度为10ns。

如果滞后的范围约为9.0ns、则偏斜或设置/保持的裕度将为1ns (10ns-9ns)

是这样吗?

我想1ns 对于裕度来说太短了。 因此、我想清楚 地说明 tsk (pp)。

此致、

Ohashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ohashi、您好!

    最坏情况下的 偏差不是±4.5ns、但最大偏差为4.5ns、 这意味着任何2个器  件之间观察到的最大偏差将为4.5ns、因为这2个器件处于相同的温度和电源电压。

    希望这可以解决您的问题。

    谢谢

    Vikas J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Vikas、

    感谢您的回复。

    那么、这是否意味着对于100Mbps、裕度大约为5.5ns? (10ns-4.5ns=5.5ns)

    此致、

    Ohashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ohashi、您好!

    是的、没错。  

    谢谢

    Vikas J