This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7841:具有多路复用器的隔离器 SPI

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/757707/isow7841-isolator-spi-with-mux

器件型号:ISOW7841

你(们)好,先生  

新项目希望使用 ADuM3154、我知道 TI 也有类似的解决方案吗?

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kai:

    遗憾的是、我们没有类似 ADuM3154的器件。 如果客户可以使用数字隔离通道来实现这一点、则可以使用 ISO77xx 系列中的器件。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao