This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7841:器件间温度偏移、老化依赖性

Guru**** 2949260 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7841

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/757289/iso7841-part-to-part-skew-temperature-aging-dependency

器件型号:ISO7841

大家好、

我是一名 FAE、为日本的一些工业客户提供支持。

我的客户就 ISO7841的器件间偏移提出了一些问题、如下所示。

  1. 器件间偏差是否会随温度而变化?
  2. 如果是、是否可以提供其数据?
  3. 器件间偏差是否会随老化或反复加电/断电而变化?

我很期待收到您的回复。

此致、

Shota Mago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shota-San、

    请在下面查找我对您列出的问题的意见、谢谢。

    1.是的、器件间偏差也取决于温度、但 ISO7841数据表中列出的规格已经涵盖了温度变化。 例如、对于5V VCC、部件间偏移时间规定为最大4.5ns 这意味着这将是-55C 至125C 工作温度范围内的最大变化。

    2.如上所述、ISO7841数据表中已提供数据。

    3.列出的数据表规格还考虑老化问题。 这意味着、在器件的使用寿命期间、器件间偏差将处于数据表限制范围内。 重复上电/断电不会影响器件间偏移时间。


    此致、
    Koteshwar Rao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rao-San

    我明白了。

    感谢您的快速回复!

    此致、

    Shota Mago