This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]能否在数字隔离器上连接两个单向通道以实现用于 I2C 通信的双向通道?

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/757566/faq-can-i-connect-two-unidirectional-channels-on-digital-isolators-to-achieve-a-bidirectional-channel-for-i2c-communication

我能否在数字隔离器上连接两个单向通道以实现用于 I2C 通信的双向通道?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不可以、以相反的方向背靠背连接两个单向通道不会产生双向通道。 如果隔离式 I2C 器件直接替换为数字隔离器、则数字隔离器将锁存至单个状态并变为无响应。 要使用数字隔离器实现隔离式 I2C 总线、需要使用外部组件。 有关如何使用标准数字隔离 器实现隔离式 I2C 的更多信息、请参阅应用手册:使用数字隔离器设计增强型隔离式 I2C 总线接口。 此外、此 E2E 主题 更详细地介绍了为什么在双向 I2C 应用中、在没有外部组件的情况下使用数字隔离器时会锁存到单状态。