This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6501-Q1:参考设计

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: SN6501-Q1, SN6501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1190470/sn6501-q1-reference-design

器件型号:SN6501-Q1
主题中讨论的其他器件: SN6501

您好!

您是否有适用于 SN6501-Q1的参考设计、其中输入电压为5V、输出电压为12V?

数据表列出了要使用的推荐变压器(HCTSM80308BAL),但未列出原理图。

谢谢、

Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    感谢您的联系。

    请参阅 SN6501产品页面中的以下应用手册。 本应用手册列出了许多变压器、其中一些变压器通过5V 输入产生12V 电压。 其中大多数具有多个输出、但一个输出的原理图可用于参考。

    具有3.3V/5V 输入和12V/15V 输出的信号和电源隔离

    如果您有任何其他问题、请告诉我、谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao