This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]可应用于隔离式 I2C 器件 ISO1540和 ISO1541的建议逻辑高输入电平和低输入电压电平是什么?

Guru**** 2815305 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1541, ISO1540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/757533/faq-what-are-the-recommended-logic-high-and-low-input-voltage-levels-that-can-be-applied-to-the-isolated-i2c-devices-iso1540-and-iso1541

主题中讨论的其他器件:ISO1541ISO1540

可应用于隔离式 I2C 器件 ISO1540和 ISO1541的建议逻辑高输入电压和低输入电压电平是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ISO1540和 ISO1541器件针对 SIDE1和 SID2输入的建议逻辑输入电压电平如下所示。

    VIL1 < 0.5V VIH1 >0.7*VCC1
    VIL2 < 0.3*VCC2 VIH2 >0.7*VCC2

    这些输入电压电平适用于 I2C 数据和时钟信号。 如需更多信息 、请参阅 ISO154x 数据表的"建议运行"部分。